请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 ENERGYTRACE
您好!
我将 C2652R7与 simplelink SDK 5.10.00.48版配合使用。 如何使用 SysConfig GUI 配置未使用的 GPIO 以实现最低功耗设置。 目前、我已将其设置为启用内部下拉电阻器的输入。 这是否会导致最低功耗? 如果不能、该怎么办?
谢谢。
克龙