This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:将未使用的 GPIO 配置为最低功耗设置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357090/cc2652r7-configure-unused-gpios-for-lowest-power-settings

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 ENERGYTRACE

您好!

我将 C2652R7与 simplelink SDK 5.10.00.48版配合使用。 如何使用 SysConfig GUI 配置未使用的 GPIO 以实现最低功耗设置。 目前、我已将其设置为启用内部下拉电阻器的输入。 这是否会导致最低功耗? 如果不能、该怎么办?

谢谢。

克龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keron:

    我希望你们做得好。 使用 syscfg 设置工程时、未使用的 GPIO 引脚默认设置为"GPIO_CFG_NO_DIR":

    您可以在您的示例项目中使用 gpioshutdown 项目来执行快速测试、然后查看是否可以通过使用 EnergyTrace 达到最低功耗状态(SHUTDOWN)。

    -*确保拆除不需要的引脚的跳线,要测量最低功率,只需连接3.3V 和接地。  

    谢谢。
    A·F