主题中讨论的其他器件:CC2340R5、
您好 TI
我们正在开发 2340R5-Q1蓝牙以进行一些射频测试。 我们想要与您确认、在发送 HCI cmd 后、如果我们在多长时间内未收到 DUT 的响应将提醒我们超时信息、
如下所示、at - 10:32:40.115 I send CMD 01 1D FC 01 00、10:32:42.872、它向我发送了错误。 因此、 在 大约2.757秒内、应该会接收 RX cmd:
[1]: - 10:32:39.921
端口于2024/4/27上午10:32:39开放
-------------------------------------------------------
[2]: - 10:32:40.115
-类型: 0x01 (命令)
-OpCode : 0xFC1D (HC389Ccb Ext_Reset )
-数据长度: 0x01 (1)字节
类型:0x00 (0)(芯片复位)
转储(Tx):
0000:01 1D FC 01 00 .....
-------------------------------------------------------
[3 ]: - 10:32:42.872
消息响应超时
Name=HCC45Cc Ext_Reset
操作码= 0xFC1D
TX 时间= 10:32:40.115
-------------------------------------------------------
[4]: - 10:32:42.875
器件复位超时
设备可能无法正常运行
在我们的主机测试代码中、如果可以在多长时间内更改任何 HCI cmd 响应时间设置、可以接受吗? 这可能有助于我们进行 工厂测试、因为我们需要确保 DUT 将有充裕的时间来响应 HCI cmd。
以及 如何合并基本 BLE FW 和主机测试 FW、如果您有任何想法、请告知我们、谢谢。
我们的困境:
CCS:V12.6.0
SDK 示例: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
项目: host_test_lp_em_CC2340R5_freertos_ticlang
HCI 命令:
发送: 01 1E 20 03 00 25 00
接收:04 0E 04 01 1E 20 00
此致、
安妮