This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于 HCI cmd 的响应时间

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355285/cc2340r5-q1-about-the-response-time-of-hci-cmd

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好 TI

  我们正在开发 2340R5-Q1蓝牙以进行一些射频测试。 我们想要与您确认、在发送 HCI cmd 后、如果我们在多长时间内未收到 DUT 的响应将提醒我们超时信息、

  如下所示、at - 10:32:40.115 I send    CMD 01 1D FC 01 00、10:32:42.872、它向我发送了错误。 因此、 在 大约2.757秒内、应该会接收 RX cmd:  

  [1]: - 10:32:39.921
端口于2024/4/27上午10:32:39开放
-------------------------------------------------------
[2]: - 10:32:40.115
-类型: 0x01 (命令)
-OpCode : 0xFC1D (HC389Ccb Ext_Reset )
-数据长度: 0x01 (1)字节
类型:0x00 (0)(芯片复位)
转储(Tx):
0000:01 1D FC 01 00 .....
-------------------------------------------------------
[3 ]: - 10:32:42.872
消息响应超时
Name=HCC45Cc Ext_Reset
操作码= 0xFC1D
TX 时间= 10:32:40.115
-------------------------------------------------------
[4]: - 10:32:42.875
器件复位超时
设备可能无法正常运行

   在我们的主机测试代码中、如果可以在多长时间内更改任何 HCI cmd 响应时间设置、可以接受吗? 这可能有助于我们进行 工厂测试、因为我们需要确保 DUT 将有充裕的时间来响应 HCI cmd。

   以及 如何合并基本 BLE FW 和主机测试 FW、如果您有任何想法、请告知我们、谢谢。

   我们的困境:

   CCS:V12.6.0

   SDK 示例: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

   项目: host_test_lp_em_CC2340R5_freertos_ticlang

   HCI 命令:  

   发送: 01 1E 20 03 00 25 00  

   接收:04 0E 04 01 1E 20 00

   此致、

   安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    请查看是否 改用生产测试模式、而不是合并 BLE 固件和主机测试固件。  

    此外、预计周二会有有关 HCI 命令响应时间的响应。  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Isaac

       我们尝试导入 PTM FW、其 HCI cmd 可以通过 UART 正常工作。 感谢您的帮助、它对我们非常有用。

       此外、稍后我们将尝试使用 LIN 接口而不是 UART 发送 HCI cmd、如果您了解相关信息、可以与我们分享吗?

       我们需要知道的 HCI cmd 的响应时间、从而进行项目的下一步。

       此致、

       安妮

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    我们在 CC2340R5-Q1上不支持 LIN。  

    要更改 HCI 命令响应时间、必须使用 HCI 测试仪。 因此、您可以自动执行 HCI 命令进行测试。 我将在这里包含一个脚本、以显示您的命令、并具有不同的响应时间。

    下面我将附加脚本、在脚本中、我发送 ResetSystemCmd、然后等待10秒、直到响应超时为止。  为  等待_ HCI_ Vendor_Specific_Event  命令允许自定义超时时间。 根据 HCI 命令、还有特定于命令的等待命令。  

    此外、我将在 HCI 测试仪中包含一个用于填充命令库的文件。  

    e2e.ti.com/.../Tester_5F00_HCILib_5F00_CC26xx_5F00_6_5F00_41_5F00_00_5F00_17.xml

    e2e.ti.com/.../ResetSys.txt

    请告诉我这是否有帮助!  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

       我们将尝试使用 HCI 测试仪设置时间。 您告诉我们有关如何更改 HCI cmd 时间的很多细节、这正是我们现在需要的、非常感谢!  

    此致、

    安妮