你(们)好!
我对我们的板进行了快速测试。 结果不坏,但也不好。
该设计使用 CC26X2R 的 RTC 来跟踪秒数。 我们使用 seconds_set()和 seconds_get()。
昨天、我把时间设为11:38:00、问时间设为11:38:00
今天、我问它的时间是11:38:00、当时是11:38:10、所以在24小时内有10秒的漂移。
对于由晶体驱动的器件、这似乎有很多。
是否有办法 调整 此值? 也许可以通过一个 driverlib 调用来 在晶体引脚中设置某个值?
通过阅读此文档第6.3节、我已经了解通过 IO 引脚使晶体频率的方法。
https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf?ts = 1713512379348
我们希望可以对每个电路板进行此调整。
请告诉我、祝您愉快。