This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:使用 XTAL 的 RTC:还不错但不够精确、如何调整

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1352115/launchxl-cc26x2r1-rtc-using-xtal-not-bad-but-not-precise-enough-how-to-adjust

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

你(们)好!

我对我们的板进行了快速测试。 结果不坏,但也不好。

该设计使用 CC26X2R 的 RTC 来跟踪秒数。 我们使用 seconds_set()和 seconds_get()。

昨天、我把时间设为11:38:00、问时间设为11:38:00

今天、我问它的时间是11:38:00、当时是11:38:10、所以在24小时内有10秒的漂移。

对于由晶体驱动的器件、这似乎有很多。

是否有办法 调整 此值? 也许可以通过一个 driverlib 调用来 在晶体引脚中设置某个值?

通过阅读此文档第6.3节、我已经了解通过 IO 引脚使晶体频率的方法。

    https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf?ts = 1713512379348

我们希望可以对每个电路板进行此调整。

请告诉我、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazola:

    RTC 精度细节以及提高它的替代方法显示在下面的讨论中。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1113022/launchxl-cc26x2r1-accuracy-of-rtc-on-cc26x2r

    此外、Ryan 还提到了我们的驱动程序如何以连续的方式来约束 RTC。

    但是、如果您打算在 I/O 引脚上获得 HFOSC 频率、请将其反馈到器件并将其用作校正因数、我怀疑漂移和偏移可能大于任何内部操作。

    这是您所想到的吗? 如果不是、请澄清。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazola:

    您可以尝试使用 UTC_CLOCK C 函数、可以在这里找到 \simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\source\ti\common\time。 我测试了几周、结果非常准确。 但是、问题是如果存在复位、则需要从外部源(如智能手机)更新 UTC 时钟值。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  和 

    根据您的回答、我假设 在使用32KHz 晶振时没有进一步的方法来校准 RTC。

    谢谢、我已经在使用 UTC_CLOCK C 函数了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了一个新的、解释更好的主题、如下所示:

    e2e.ti.com/.../5163489