This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:"lock_status"在 TX 和 RX 期间在 SmartRF Studio 中保持灰色

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353579/cc2541-lock_status-stays-grey-in-smartrf-studio-during-tx-and-rx

器件型号:CC2541

您好!

我正在使用 SmartRF Studio 7测试 CC2541。 计划使用此应用来控制 C2541、以向测试器件发送射频信号。

我使用 SMA 电缆代替天线、以便连接到测试器件。 SMA 与 CC2541的电缆连接正确、并由其他 BLE 模块进行检查。

当前、应用程序可识别 CC2541、然后启动 TX 命令、但未监测到射频信号。

"LOCK_STATUS"为灰色。 发生了什么、我如何纠正它。

在测试之前、此演示板可用于与智能手机通信、它运行良好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您能否指定 SmartRF Studio 7的版本号?

    另外、您能否提供一些显示此问题的屏幕截图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是问题的屏幕截图。 应用程序版本为2.30.0

      

    任何问题都可以告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的其他信息。

    您能否检查以下主题中提出的建议是否有帮助? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/202646/smartrf-studio-command-strobe/719829#719829

    如果不能解决问题、请运行以下测试:

    -如果电路板适用于 BLE 操作、则重新测试

    -测试您是否使用 SmartRF Studio 将设备设置为连续 Rx 模式

    -测试您是否使用 SmartRF Studio 将设备设置为数据包 Tx 模式

    -测试其他板是否有相同的问题

    我希望这将有所帮助、

    此致、