您好!
我正在使用 SmartRF Studio 7测试 CC2541。 计划使用此应用来控制 C2541、以向测试器件发送射频信号。
我使用 SMA 电缆代替天线、以便连接到测试器件。 SMA 与 CC2541的电缆连接正确、并由其他 BLE 模块进行检查。
当前、应用程序可识别 CC2541、然后启动 TX 命令、但未监测到射频信号。
"LOCK_STATUS"为灰色。 发生了什么、我如何纠正它。
在测试之前、此演示板可用于与智能手机通信、它运行良好。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 SmartRF Studio 7测试 CC2541。 计划使用此应用来控制 C2541、以向测试器件发送射频信号。
我使用 SMA 电缆代替天线、以便连接到测试器件。 SMA 与 CC2541的电缆连接正确、并由其他 BLE 模块进行检查。
当前、应用程序可识别 CC2541、然后启动 TX 命令、但未监测到射频信号。
"LOCK_STATUS"为灰色。 发生了什么、我如何纠正它。
在测试之前、此演示板可用于与智能手机通信、它运行良好。
谢谢。
您好!
感谢您提供的其他信息。
您能否检查以下主题中提出的建议是否有帮助? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/202646/smartrf-studio-command-strobe/719829#719829
如果不能解决问题、请运行以下测试:
-如果电路板适用于 BLE 操作、则重新测试
-测试您是否使用 SmartRF Studio 将设备设置为连续 Rx 模式
-测试您是否使用 SmartRF Studio 将设备设置为数据包 Tx 模式
-测试其他板是否有相同的问题
我希望这将有所帮助、
此致、