您好!
客户可以使用 BlueZ hcitool 访问 CC2652R1。
但是、客户无法使用 bluez hcitool 或 bluetoothctl 扫描设备。
扫描命令操作码为0x200b/0x200c。 当主机将此扫描命令发送到 CC2652R1时、它看起来 CC2652R1未响应、然后主机超时。
我们不确定 CC2652R1固件是否支持完整的 le 命令功能?
同时、是否有新固件支持 cc2562r1的完整 le 命令功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户可以使用 BlueZ hcitool 访问 CC2652R1。
但是、客户无法使用 bluez hcitool 或 bluetoothctl 扫描设备。
扫描命令操作码为0x200b/0x200c。 当主机将此扫描命令发送到 CC2652R1时、它看起来 CC2652R1未响应、然后主机超时。
我们不确定 CC2652R1固件是否支持完整的 le 命令功能?
同时、是否有新固件支持 cc2562r1的完整 le 命令功能?
您好!
简而言之、host_test 不是一个仅限控制器的完整实现、因此它可能不会100%使用 BlueZ、并且我们不为此器件提供 BlueZ 支持。 您可以尝试使用 bluez 的 host_test、但可能会遇到命令间隙。
如前所述、您应该使用 btool 来控制 host_test、或实施与 host_test 类似的 Linux 应用程序以发送命令。
host_test 可以在 Linux GUI 环境中运行。 以下主题讨论了其中的一些内容:
此致、
1月