This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:扫描命令超时。 CC2562R1固件支持完整的 LE 命令功能?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1348886/cc2652r-scan-command-timeout-full-le-command-features-are-supported-by-cc2562r1-firmware

器件型号:CC2652R

您好!

客户可以使用 BlueZ hcitool 访问 CC2652R1。

但是、客户无法使用 bluez hcitool 或 bluetoothctl 扫描设备。

扫描命令操作码为0x200b/0x200c。 当主机将此扫描命令发送到 CC2652R1时、它看起来 CC2652R1未响应、然后主机超时。

我们不确定 CC2652R1固件是否支持完整的 le 命令功能?

同时、是否有新固件支持 cc2562r1的完整 le 命令功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 目前、CC2652R 不支持完整的仅控制器实现、因此不支持 BlueZ 栈。 但是、您可以将 host_test 项目与 btool 软件一起使用、以启用所需的功能。 您应该能够通过 host_test + btool 接口使用 HCI 命令对器件进行扫描、连接和执行所有标准 BLE 操作。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在 CCS 中将 host_test 示例用作 bt 应用程序中的固件。

    host_test + btool 可能是我们的 IOT 应用中的解决方案。

    据我所知、btool 只能支持 Windows 环境、不支持 Linux 环境、

    如何在 Linux 环境中进行 host_test、btool 以及 bluez 集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简而言之、host_test 不是一个仅限控制器的完整实现、因此它可能不会100%使用 BlueZ、并且我们不为此器件提供 BlueZ 支持。 您可以尝试使用 bluez 的 host_test、但可能会遇到命令间隙。

    如前所述、您应该使用 btool 来控制 host_test、或实施与 host_test 类似的 Linux 应用程序以发送命令。

    host_test 可以在 Linux GUI 环境中运行。 以下主题讨论了其中的一些内容:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1125314/cc2640r2f-could-btool-run-on-linux-environment

    此致、

    1月