您好!
当 CC2340多次上电时、我们发现外部32.768kHz 晶体振荡器有时无法开始振荡。 在调试期间、发现程序未进入 PowerCC23X0_OscillatorISR 中断。 什么原因可能导致此问题? 晶体振荡器连接到一个外部15pF 电容。
通常、在32.768kHz 晶体振荡器成功启动后、代码会进入此部分、但当问题出现时、不会在此处输入。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 CC2340多次上电时、我们发现外部32.768kHz 晶体振荡器有时无法开始振荡。 在调试期间、发现程序未进入 PowerCC23X0_OscillatorISR 中断。 什么原因可能导致此问题? 晶体振荡器连接到一个外部15pF 电容。
通常、在32.768kHz 晶体振荡器成功启动后、代码会进入此部分、但当问题出现时、不会在此处输入。

您好!
请确保晶体满足以下要求:

这是否可以在多个器件上重复? 您的代码在 TI 参考设计(LaunchPad)上是否可重复?
这可能是布局问题。 您可以通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 提交原理图和布局审核请求
Br、
杰克
请提交设计审查请求: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 我仍怀疑负载电容值有问题。