This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340的外部32kHz 晶体振荡器有时无法正常启动。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1343191/cc2340r5-the-external-32khz-crystal-oscillator-of-the-cc2340-sometimes-fails-to-start-properly

器件型号:CC2340R5

您好!

当 CC2340多次上电时、我们发现外部32.768kHz 晶体振荡器有时无法开始振荡。 在调试期间、发现程序未进入 PowerCC23X0_OscillatorISR 中断。 什么原因可能导致此问题? 晶体振荡器连接到一个外部15pF 电容。

通常、在32.768kHz 晶体振荡器成功启动后、代码会进入此部分、但当问题出现时、不会在此处输入。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64、based_ble_oad_onchip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保晶体满足以下要求:

    这是否可以在多个器件上重复? 您的代码在 TI 参考设计(LaunchPad)上是否可重复?

    这可能是布局问题。  您可以通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 提交原理图和布局审核请求

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题可能会在多个器件上重现、但我的代码无法在 TI 参考设计(LaunchPad)上复制。 我之前提供的信息不正确、目前没有连接外部电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保放置了适当的负载电容。 如果没有正确的负载电容、晶体振荡器将无法正常工作。 请放置正确的负载盖并报告问题是否已解决。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当一个15p 电容器从外部连接时、它仍然存在间歇性非振荡的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提交设计审查请求: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 我仍怀疑负载电容值有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DIO3和 DIO4多路复用外部32k 引脚、这两个引脚我当前没有配置其模式、即使用默认的 GPIO_CFG_NO_DIR、就是这样正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与 IOC 寄存器的复位值相匹配、该值是正确的。