This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 BLE 服务的 BMS (Bond Management Service)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1346816/cc2340r5-about-bms-bond-management-service-of-ble-service

器件型号:CC2340R5

您好!

我想将上述 BLE 服务的 BMS (债券管理服务)整合到我正在开发的器件中。


那么、我的问题是、CC2340是否支持 BMS? 此外、您是否有示例代码?

如果您知道、请告诉我。

关于 BMS
https://www.bluetooth.com/ja-jp/specifications/bms-1-0-1/

此致、Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    感谢您的联系。

    我可以问问您在使用什么 SDK 吗?

    我们有 间隙绑定管理器(GAPBondMgr)、这是一个可配置的模块、用于卸载与安全管理器(SM)相关的大多数配对和绑定安全机制。 SDK 内的 basic_ble 示例( \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack)实现需要 GAP 绑定管理器的函数。 您可以查看 gapbondmgr.c 文件(在 \\source\ti\ble5stack_flash\host)。

    如果这是您要找的内容、请告诉我。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我当前正在使用 SDK SDK_7_40_00_64。

    感谢您分享关于 GAP Bond Manager 的信息。 我想使用 BMS 实现三个功能。

    ①Delete 所有设备绑定信息
    ②Delete 除连接设备外的所有绑定信息
    ③Delete 已连接主机设备的绑定信息

    其中、①和②似乎可以通过 GAP Bond Manager 实现。
    我看了 GAP Bond Manager ,看看是否有可能实现③…,但似乎不可能。 SDK 中是否有像③ Ω 这样的函数?

    此致、Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND 是否适用于此用途? 您可以在此处了解相关信息: GAP Bond Manager Parameters

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好!

    我在一个③ GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND 的模型上尝试过它、但没有成功。

    关于我问到的 BMS、现在没有必要再将其安装到目前正在开发的器件中了。

    因此、我要将此标记为目前已解决。

    感谢您提供 GAP Bond Manager 等信息。

    此致、Masaki