您好!
我想将上述 BLE 服务的 BMS (债券管理服务)整合到我正在开发的器件中。
那么、我的问题是、CC2340是否支持 BMS? 此外、您是否有示例代码?
如果您知道、请告诉我。
关于 BMS
https://www.bluetooth.com/ja-jp/specifications/bms-1-0-1/
此致、Masaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将上述 BLE 服务的 BMS (债券管理服务)整合到我正在开发的器件中。
那么、我的问题是、CC2340是否支持 BMS? 此外、您是否有示例代码?
如果您知道、请告诉我。
关于 BMS
https://www.bluetooth.com/ja-jp/specifications/bms-1-0-1/
此致、Masaki
您好、Masaki、
感谢您的联系。
我可以问问您在使用什么 SDK 吗?
我们有 间隙绑定管理器(GAPBondMgr)、这是一个可配置的模块、用于卸载与安全管理器(SM)相关的大多数配对和绑定安全机制。 SDK 内的 basic_ble 示例( \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack)实现需要 GAP 绑定管理器的函数。 您可以查看 gapbondmgr.c 文件(在 \\source\ti\ble5stack_flash\host)。
如果这是您要找的内容、请告诉我。
Br、
大卫。
尊敬的 David:
我当前正在使用 SDK SDK_7_40_00_64。
感谢您分享关于 GAP Bond Manager 的信息。 我想使用 BMS 实现三个功能。
①Delete 所有设备绑定信息
②Delete 除连接设备外的所有绑定信息
③Delete 已连接主机设备的绑定信息
其中、①和②似乎可以通过 GAP Bond Manager 实现。
我看了 GAP Bond Manager ,看看是否有可能实现③…,但似乎不可能。 SDK 中是否有像③ Ω 这样的函数?
此致、Masaki
您好、Masaki、
GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND 是否适用于此用途? 您可以在此处了解相关信息: GAP Bond Manager Parameters
Br、
大卫。