This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:GATT_Characteristic 定制配置文件128位 UUID

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1348308/cc2340r5-gatt_characteristic-custom-profile-128-bit-uuid

器件型号:CC2340R5

您好!

我将 CC2340R5与 SDK7.40配合使用并导入了 basic_ble 示例。 在这种情况下、我要将 GATT_Profile UUID 更改为128位、默认设置为16位。 我改变了 "GATT_BT_UUID 至 GATT_UUID " "GATT_BT_ATT 至 GATT_ATT" 正如在注释中提到的、它包含128位。 但问题在于 GATT_BT_UUID 中。它使用另一个名为 TI_BASE_UUID_128的宏、正在生成 TI Base 128位 UUID:F000XXXX-0451-4000-B000-00000000、但我需要改用自定义 UUID。

请帮助我实现我的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 上述 GATT 宏可生成具有 TI base UUID 的 UUID。 您应该可以在测试期间使用该 ID、但在生产之前、您应该将其换成您自己的 UUID。 您应该能够以基本 TI_BASE_UUID_128宏作为参考、并对其进行修改以适应您的 UUID。

    此致、

    1月