请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好!
我将 CC2340R5与 SDK7.40配合使用并导入了 basic_ble 示例。 在这种情况下、我要将 GATT_Profile UUID 更改为128位、默认设置为16位。 我改变了 "GATT_BT_UUID 至 GATT_UUID " 和 "GATT_BT_ATT 至 GATT_ATT" 正如在注释中提到的、它包含128位。 但问题在于 GATT_BT_UUID 中。它使用另一个名为 TI_BASE_UUID_128的宏、正在生成 TI Base 128位 UUID:F000XXXX-0451-4000-B000-00000000、但我需要改用自定义 UUID。
请帮助我实现我的目标。