This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何编译 RCL 驱动程序库

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347318/lp-em-cc2340r5-how-to-compile-rcl-driver-lib

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

我已编译了整个 SDK、但 RCL 驱动程序未编译。 如何重建 RCL 驱动程序库(ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\drivers\RCL)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Tang

    我希望你们做得好。 我想先问一下、您到底是指"编译整个 SDK"、您是否在使用 CCS? 如果是、您要使用哪个示例项目、并尝试进行编译?  
    -如果您想要在本地定义 RCL 驱动程序的副本,您可以将.h/.c 文件复制到您的项目中,然后在您的应用程序代码中引用该 RCL 驱动程序的本地副本; 在调试期间、您应该能够将断点放置在 RCL 驱动程序的本地副本中、并查看代码是否与它交互。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    我正在使用 rfPacketTx_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang deomo、并想在 RCL 中捕获日志。 我已经在 SDK 中设置了"ti_log_log_enable"并重建了 RCL 库、但仍无法在 RCL 中捕获任何日志。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐总您好!

    我首先建议查看以下 E2E 主题、其中讨论了如何在 CC2340R5器件上使用日志记录、以查看是否对您的情况有任何帮助:  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1315427/

    接下来、您能否详细说明您试图在 RCL 上捕捉到的内容? 我们可以将其作为寄存器进行查找、还是其他东西。  

    -您使用的 CCS 版本是什么? 您的安装工具是否与7.40 SDK 的要求相匹配?  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    我尝试将 RCL 驱动程序复制到本地、 现在可以打印日志。  

    谢谢。