This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:在 PEPS 系统中处理 RSSI 的机制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1344618/cc2642r-q1-mechanism-to-handle-the-rssi-in-peps-system

器件型号:CC2642R-Q1

您好!  

问题是关于 PEPS 系统。  

客户发现问题。 在手机移动期间、RSSI (中央和卫星节点)将突然增加/减少 RSSI。 它影响测距输出。  

证据 证明手机在受控状态下增大/减小 BLE TX 功率。 看起来这是基于手机接收到的信号强度的 TX 功率调谐。  

 

对这一范围问题有什么建议吗?  

任何无线信号是否可以有此指示器来为汽车 BLE 提供信息以了解 TX 功率阶跃?

Br. 阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    我很难调和这里的问题。 您是否认为可疑的是、手机正在动态地改变其 TX 功率? 什么型号的手机?  

    出现这种情况时、手机是否在移动?出现这种情况时、手机是否在移动?

    如果这个电话是这样做的,这不是什么我们可以影响. 在蓝牙5.3中、释放了 LE 电源控制、这允许基于 RSSI 进行动态 TX 功率调节、但对于汽车门禁、这将不可用、因为如果要启用 RSSI、它将始终处于定义的范围内。  

    您有多确定是手机在改变 TX 功率、并且没有改变多路径反射或其他东西? 在受控的射频环境中是否会出现这种情况?  

    归根结底、这似乎不是 TI 问题、所以我今天只能向您提供更多功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    客户(我们的两个主要客户在两周内报告过、可能是软件更新导致的、例如 LE 电源控制)提到它是华为手机、看起来它给出了更大一步的 TX 电源更改、所以被客户发现了。 其他手机可能有类似的机制、可能步骤小、所以以前没有报告过。  

    6个节点(中央节点+ 5个卫星节点)在一个帧中同时改变 RSSI (约5dB)。 我还(__LW_AT__让客户用中央角色钥匙扣代替电话 TI 的 CC2642 Inside)、更改后无法再现。 因此、它不应该是由 环境导致的多路径/衰落问题。  

    我知道这不是 TI 的问题、而是咨询我们是否有一些建议、或者如果是 SIG 标准、是否有空中信号指示器。  

    Br. 阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    我只能说、如果手机要根据 LE Power Control 动态更改其 TX 功率、则不应动态更改 TX 功率、因为我们会在 LLCP 功能交换期间明确表示我们的器件不支持电源控制。 因为这与规格不符。

    如果手机基于自己的特权更改了 TX 功率、并且超出了蓝牙规范、则需要通过手机制造商直接解决该问题、并了解该问题如何影响其应用。 我们没有任何其他关于其他手机型号的报告显示此类行为。