您好!
问题是关于 PEPS 系统。
客户发现问题。 在手机移动期间、RSSI (中央和卫星节点)将突然增加/减少 RSSI。 它影响测距输出。
证据 证明手机在受控状态下增大/减小 BLE TX 功率。 看起来这是基于手机接收到的信号强度的 TX 功率调谐。
对这一范围问题有什么建议吗?
任何无线信号是否可以有此指示器来为汽车 BLE 提供信息以了解 TX 功率阶跃?
Br. 阿尔宾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
问题是关于 PEPS 系统。
客户发现问题。 在手机移动期间、RSSI (中央和卫星节点)将突然增加/减少 RSSI。 它影响测距输出。
证据 证明手机在受控状态下增大/减小 BLE TX 功率。 看起来这是基于手机接收到的信号强度的 TX 功率调谐。
对这一范围问题有什么建议吗?
任何无线信号是否可以有此指示器来为汽车 BLE 提供信息以了解 TX 功率阶跃?
Br. 阿尔宾
您好 Albin、
我很难调和这里的问题。 您是否认为可疑的是、手机正在动态地改变其 TX 功率? 什么型号的手机?
出现这种情况时、手机是否在移动?出现这种情况时、手机是否在移动?
如果这个电话是这样做的,这不是什么我们可以影响. 在蓝牙5.3中、释放了 LE 电源控制、这允许基于 RSSI 进行动态 TX 功率调节、但对于汽车门禁、这将不可用、因为如果要启用 RSSI、它将始终处于定义的范围内。
您有多确定是手机在改变 TX 功率、并且没有改变多路径反射或其他东西? 在受控的射频环境中是否会出现这种情况?
归根结底、这似乎不是 TI 问题、所以我今天只能向您提供更多功能。
您好、Evan:
客户(我们的两个主要客户在两周内报告过、可能是软件更新导致的、例如 LE 电源控制)提到它是华为手机、看起来它给出了更大一步的 TX 电源更改、所以被客户发现了。 其他手机可能有类似的机制、可能步骤小、所以以前没有报告过。
6个节点(中央节点+ 5个卫星节点)在一个帧中同时改变 RSSI (约5dB)。 我还(__LW_AT__让客户用中央角色钥匙扣代替电话 TI 的 CC2642 Inside)、更改后无法再现。 因此、它不应该是由 环境导致的多路径/衰落问题。
我知道这不是 TI 的问题、而是咨询我们是否有一些建议、或者如果是 SIG 标准、是否有空中信号指示器。
Br. 阿尔宾
Albin、
我只能说、如果手机要根据 LE Power Control 动态更改其 TX 功率、则不应动态更改 TX 功率、因为我们会在 LLCP 功能交换期间明确表示我们的器件不支持电源控制。 因为这与规格不符。
如果手机基于自己的特权更改了 TX 功率、并且超出了蓝牙规范、则需要通过手机制造商直接解决该问题、并了解该问题如何影响其应用。 我们没有任何其他关于其他手机型号的报告显示此类行为。