This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 CC2340R5监控锂电池电量?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1339367/cc2340r5-how-to-monitor-the-li-battery-level-using-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好,专家。

我有几个问题。

如何测试电池监测器功能?是否 提供了参考设计和 CCS 示例?
我使用锂电池为 CC2340供电、所以使用的是 LDO 或直流/直流稳压器。
是否仍可以使用电池监测器功能?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    百涛您好!

    关于 电池监控驱动程序的使用、您可以在 \source\ti\drivers\BatteryMonitor.h 文件。 此外、您还可以找到有关 SDK 内不同驱动程序函数的更详细说明: /docs/drivers/doxygen/html/_battery_monitor_8h.html. 有两个简短的示例:"注册高阈值通知"和"注册范围阈值通知并在回调中重新注册"。

    请告诉我这是否有帮助。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  David,

    您的回复非常有帮助、谢谢!

    我已经阅读了文档。 因此、我假设要监视的是 CC2340的 VDDS。  当我使用直流/直流转换器时、无法直接监控电池电压。

    总之,感谢很多澄清的困惑。

    此致。

    BT.Xu