请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好,专家。
我有几个问题。
如何测试电池监测器功能?是否 提供了参考设计和 CCS 示例?
我使用锂电池为 CC2340供电、所以使用的是 LDO 或直流/直流稳压器。
是否仍可以使用电池监测器功能?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家。
我有几个问题。
如何测试电池监测器功能?是否 提供了参考设计和 CCS 示例?
我使用锂电池为 CC2340供电、所以使用的是 LDO 或直流/直流稳压器。
是否仍可以使用电池监测器功能?
此致。
百涛您好!
关于 电池监控驱动程序的使用、您可以在 \source\ti\drivers\BatteryMonitor.h 文件。 此外、您还可以找到有关 SDK 内不同驱动程序函数的更详细说明: /docs/drivers/doxygen/html/_battery_monitor_8h.html. 有两个简短的示例:"注册高阈值通知"和"注册范围阈值通知并在回调中重新注册"。
请告诉我这是否有帮助。
Br、
大卫。