This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:BLE 支持

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1326928/cc2530-ble-support

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

我知道该模块不是该应用的理想之选、但 AS。 我们。 需要一个 BLE 遥控器用于一个用例、而且我们有大量未售出的 ZB 控件库存、如果我们可以回收这些控件、那将是非常好的选择:

是否有办法在 CC2530上运行最小 BLE 堆栈、如果有、对使用哪种配置作为起点有任何建议? THW 控制会连接到我们自己的网关、因此不需要完美。 合规、只需以某种方式工作...

谢谢。此

致、 彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很遗憾、无法在 CC2530上运行 BLE 应用。 我在 CC2530器件上找了一位专家、想提供一些其他选项、但无法在器件上运行 BLE。 如果需要 BLE、那么我建议查看 CC2340R5器件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    非常感谢您的尝试。

    此致  

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正如 Jan 提到的、我只能推荐适用于 CC2530的 IEEE 802.14.5和 Zigbee 解决方案(包括网关控制选项)。  此器件上没有 BLE PHY。

    此致、
    瑞安