Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 主题中讨论的其他器件: CC2340R5
我知道该模块不是该应用的理想之选、但 AS。 我们。 需要一个 BLE 遥控器用于一个用例、而且我们有大量未售出的 ZB 控件库存、如果我们可以回收这些控件、那将是非常好的选择:
是否有办法在 CC2530上运行最小 BLE 堆栈、如果有、对使用哪种配置作为起点有任何建议? THW 控制会连接到我们自己的网关、因此不需要完美。 合规、只需以某种方式工作...
谢谢。此
致、 彼得