Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652R7, LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7、 ENERGYTRACE、
您好!
是否有办法使用 Energytrace 测量 CC2652R7产生的启动电流?
目前、我正在使用功耗分析器套件来测量该值、我看到在启动时出现了80 -150 mA 范围内的峰值。 我想确认该浪涌电流是由 CC2652R7导致的、还是由 LaunchPad 上的额外元件导致的。 我使用的器件每秒需要10万个样本进行电流测量。
这也是启动时的峰值和预期行为吗?

在 Launchpad 上、拆除所有跳线以进行测量、并从3.3V 侧提供外部电源-

谢谢。
加尔维特