This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:启动电流峰值

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652R7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1324646/lp-cc2652r7-startup-current-peak

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7ENERGYTRACE

您好!

是否有办法使用 Energytrace 测量 CC2652R7产生的启动电流?  

目前、我正在使用功耗分析器套件来测量该值、我看到在启动时出现了80 -150 mA 范围内的峰值。 我想确认该浪涌电流是由 CC2652R7导致的、还是由 LaunchPad 上的额外元件导致的。  我使用的器件每秒需要10万个样本进行电流测量。  

这也是启动时的峰值和预期行为吗?  

 

在 Launchpad 上、拆除所有跳线以进行测量、并从3.3V 侧提供外部电源-  

谢谢。

加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    由于对 CC2652R7电源系统电容器进行充电、因此在启动时可能会出现电流峰值。  这是 EnergyTrace 中的图像

    仅测量 CC2652R7电路、器件在此期间只是简单地启动、初始化应用程序代码并进入待机模式。  峰值(被裁剪掉)为20 mA、但 LaunchPad 测量的是256ksps。  在我看来、这一振幅可能大约为20宽。  此行为肯定会 在不同定制板配置之间发生变化、请记住 LaunchPad 确实填充了额外的外部闪存组件(通常用于存储片外 OAD 解决方案的应用程序映像)

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我您是如何使用能量跟踪执行此操作的吗?

    目前、我在使用能量跟踪获取输出时、在电路板上看不到任何启动峰值。 我从能量曲线中获取了 csv 输出并将其绘制在 MATLAB 中、但我没有看到任何启动峰值-  

      

    0.25秒左右的峰值似乎是传输峰值、其值约为10 mA -

      

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在独立模式下运行 EnergyTrace 时、仅使用3V3、GND 和 RST 跳线将 CC2652R7连接到 LP-CC2652R7上的 XDS110。  我将器件保持在复位状态、启动 EnergyTrace 捕获、并释放器件进行操作。  以下 是一些可能对您有用的资源:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html 
    https://www.ti.com/lit/swra478 
    https://www.ti.com/lit/swra625 

    此致、
    瑞安