This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:基于 CC2640F128和 CC2640R2认证第三方模块

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1324069/cc2640-certifying-3rd-party-modules-based-on-cc2640f128-and-cc2640r2

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650

我有多个选项可供评估、我会将它们细分为多个帖子。  这些帖子最初可能看起来类似、但它们有不同的问题。

我将负责更新现有产品、其中可能需要替换现有蓝牙模块(基于 CC2640F128)。  该项目仅使用 BLE、即使我们改用支持更多功能的芯片/模块、我们也不会添加任何功能。

此更新的一个目标是将重新设计工作保持在最低水平。  如果我们更改为其他模块、则需要重新设计 PCB 以获得新的封装。  如果我们更改为其他蓝牙芯片、则需要移植或重写在蓝牙模块上运行的代码。

还有一点不是100%清楚的、我们绝对需要更新哪些内容才能获得 BT SIG 认证。

从 TI 的角度来看、我认为我们有2个选项、我也想了解这2个选项。 这两种方案都不需要我们进行任何 PCB 修改、因此从成本的角度来看非常有吸引力。  这两者都基于使用基于 TI  CC2640F128 和 CC2640R2 芯片构建的第三方模块。

一个选择是实际继续使用我们当前的 CC2640F128模块、我认为该模块的 QDID 已撤回(66911)。  为了通过 BT SIG 进行这方面的认证、我们是否可以使用组件 QDID 176642和 118740来鉴定产品?  如果是、测试需要什么?

另一种 选择是 切换到基于 CC2640R2的封装兼容模块。  此模块的 QDID (96853)似乎超出了3年期限。  为了通过 BT SIG 进行这方面的认证、我们是否可以使用组件 QDID 176642和 118740来鉴定产品?  如果是、测试需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看以下应用手册: https://www.ti.com/ble-qualification

    来回答您的问题

    -一般而言,我建议参考最终产品清单(EPL) QDID ,因为它们可以帮助您进行测试。

    -请不要过期。

    -基于 CC2640/CC2650和 CC2640R2的产品共享相同的 EPL QDID。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Clement!   

    我可能不清楚、或者可能是误解了答案。  我不确定是哪一个。  我在问题中提到的这两个模块不是由 TI 提供的。  两个模块都由莱尔德制造,是 Sable-X 和 Sable-X-R2模块。

    我认为、上述两个 Laird 模块没有 EPL QDID。  我认为它们只是组件 QDID。  不过,说实话,我不认为我是这个话题上值得信赖的资源。  我可能会对此产生误解。

    如果我们假设我们在这里讨论的模块没有 EPL QDID (或者可能没有已撤下的 QDID)、主要问题是我们是否仍可以使用 TI QDID 而非模块列表所有者认证我们的最终产品。  如果是、还需要哪些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议联系模块制造商了解他们的想法-我希望他们提供正确的 QDID、但我找不到。

    如果它们不提供您所需的 QDID,我*认为*您可以参考 TI QDID (即我在应用手册中指出的那些 ID)。 我的理解是-通过 BQC 确认-这些模块是否与 TI 建议的设计相匹配、因此 TI QDID 可以参考、无需测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  我们确实有一个未解决的问题、模块制造商也会将这个问题添加到讨论中。  再次感谢!