This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:从 CC2640F128移植到 BT SIG 认证认证

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1324066/cc2651r3sipa-porting-from-cc2640f128-and-bt-sig-certification-qualification

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3

我有多个选项可供评估、我会将它们细分为多个帖子。  这些帖子最初可能看起来类似、但它们有不同的问题。

我将负责更新现有产品、其中可能需要替换现有蓝牙模块(基于 CC2640F128)。  该项目仅使用 BLE、即使我们改用支持更多功能的芯片/模块、我们也不会添加任何功能。

此更新的一个目标是将重新设计工作保持在最低水平。  如果我们更改为其他模块、则需要重新设计 PCB 以获得新的封装。  如果我们更改为其他蓝牙芯片、则需要移植或重写在蓝牙模块上运行的代码。

还有一点不是100%清楚的、我们绝对需要更新哪些内容才能获得 BT SIG 认证。

我们可以采取的一种方法是移动到 CC2651R3SIPA。  是否有任何关于将代码从 CC26X0迁移到 CC2651R3的文档?  我希望更好地了解这方面的需求、如果能够帮助理解、那将不胜感激。  当然、我们需要获得 BT SIG 的认证。  我是否可以假定   使用最新的 TI SDK 将我们的代码从 CC2640F128移植到 CC2651R3能够为我们提供 BT SIG 资格认证而无需进行测试?