This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:通过 CC2652R7的 FCC 认证

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321940/cc2652r7-fcc-certification-for-cc2652r7

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

使用的 SDK:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:  simple_peripheral_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang

我们计划在  CC2652R7上进行 FCC 认证、因为我们知道有2种模式可用。 1) 1)直接测试模式、2)产品测试模式。 而产品测试模式则用于 FCC 认证。 因此、我们已在 simple_peripehral SysConfig 中启用 PTM 模式并能够连接正常的 BLE 连接(我们已修改某些 HCI API 保留在自定义 PTM 标志下以实现这一目的)。

根据 PTM 指南、我们已使用 bTool 连接器件并尝试发送一些 HCI 命令。 但不幸的是、命令未响应成功状态。 因此、我们 从 TI 支持团队那里了解到、CC26x2平台不支持某些 HCI 通信。

由于我们不熟悉 BLE 认证和 TI 平台、因此请帮助我们明确遵循什么程序或用户指南。  比如我们如何更改 BLE 1M、2M 模式、并执行它以获得 FCC 认证。

请为这个做些必要的事  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 我们将对此进行深入探讨、并尽快与您联系。  

    很高兴您找到并 参考了 PTM 指南;同时、请查看以下有关认证流程的资源:

    https://www.ti.com/lit/swra601

    https://www.ti.com/tool/CC26XX-CERTIFICATION

    此致、  
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、

    我们已经完成了共享的文件。 我们已尝试 PTM 模式并尝试发送以下命令:

    •HCI_EXT_ModemTestTxCmd

    •HCI_EXT_ModemTestRxCmd

    但我们得到的 响应状态为 ROLE_CHANGE_NOT_ALLEVED。 在我的上一个问题 ,我们已经尝试了所有的可能性。(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321135/lp-cc2652r7-lp-cc2652r7-ptm-enable-issue/5026809#5026809

    因此、我们了解到、CC26x2不支持这些命令。 因此、请帮助我们如何测试以下命令、例如:

    HCI_EXT_ModemTestTxCmd

    HCI_EXT_ModemTestRxCmd

    HCIEXT_EnhancedModemTestTxCmd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的所有详细信息。

    如果可以的话、FCC 认证实际上有3个选项:1) DTM (host_test)、2) PTM、3) SmartRF Studio。
    通常、如果 CC2652R7的 JTAG 接口可用于 FCC 认证、则首选第三个选项(SmartRF Studio)。
    到目前为止、我不确定我是否看到过用于 FCC 认证的第二个选项(PTM)。 PTM 适用于生产测试(通常在生产线上、以便在发货前对系统进行一次测试)。 不过、由于您不希望 PTM 代码占用过多的闪存空间、因此 PTM 可能无法提供 FCC 认证所需的所有命令。

    另请注意、此注释仅适用于 PTM。 host_test 支持您需要的大多数 HCI 命令。

    [quote userid="593285" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321940/cc2652r7-fcc-certification-for-cc2652r7 通过 TI 支持团队了解到 CC26x2平台不支持某些 HCI 通信

    为了向前推进,我建议以下两个选项之一:

    1) 1)如果 CC2652R7的 JTAG 接口可用于 FCC 认证、请考虑使用 https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-7

    2) 2)如果只有 CC2652R7的 UART 接口可用于 FCC 认证、请考虑使用 host_test + BTool

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您提供有关 FCC 认证的更多详细信息。

    根据我们的要求、我们计划使用您提到的步骤2。 但是、我们需要通过主机测试应用程序将器件配置为外设模式。 因此,作为一个实验,我们发送了 cccc Ext_Reset cmd ,然后我们发送了 gap_t Device_Init 与外设配置. 我们可以将该器件设置为 外设模式。  

    但是、为了设置 BLE 广播、我们似乎需要遵循特定的 API 序列、但我们无法做到这一点。 因此、请帮助我们针对 HCI 接口中的 BLE 广播采用此序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用广播的顺序应类似于:

    GapAdv_create ->G52 Adv_Load -609>GapAdv_enable 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已 按照建议尝试 BLE 广播、但该器件在 BLE 扫描仪应用中不可见。请帮助我们按照以下顺序解决此问题:

    HC3852 Ext_Reset C45200md --> GAP_DeviceInit --> GapAdv_create --> GapAdv_loadData --> GapAdv_enable 

    我们在这里遗漏了任何内容吗?、我已随附日志、供您参考

    e2e.ti.com/.../BLE_5F00_Adv.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有任何 与此相关的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    在广播集中加载的数据与蓝牙规范不匹配。 这可能是扫描仪应用程序无法看到它的原因。 您可以尝试使用{0x02、0x01、0x06}-该值也可以使用 SysConfig 并查看该工具生成的广播数据)。

    如果这样不能解决您的问题、您可以打开有关广告的问题的专用主题、因为它与 FCC 认证没有直接关系?

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望保留一个单独的主题用于讨论、 因为这是外围器件初始化和设置的 FCC 认证的一部分。

    那么请 指明我必须尝试上述命令的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很惊讶您需要将该器件设置为针对 FCC 认证进行宣传-通常情况并非如此、因为首选连续波传输。

    我建议您仔细检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的,我们了解 FCC 认证,我们需要使用" 连续波传输 "(很抱歉、这是我们第一次为 TI 平台执行此操作)。

    因此、请告诉我如何在 CC2652R7平台中执行该连续波传输设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题——我们都从某处开始:)

    您应查看"调制解调器"命令、尤其是 HCI_EXT_EnhancedModemTestTxCmd 和 HCI_EXT_ModemTestTxCmd

    我希望这将有所帮助、

    此致、