主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
使用的 SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24
使用的代码: simple_peripheral_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang
我们计划在 CC2652R7上进行 FCC 认证、因为我们知道有2种模式可用。 1) 1)直接测试模式、2)产品测试模式。 而产品测试模式则用于 FCC 认证。 因此、我们已在 simple_peripehral SysConfig 中启用 PTM 模式并能够连接正常的 BLE 连接(我们已修改某些 HCI API 保留在自定义 PTM 标志下以实现这一目的)。
根据 PTM 指南、我们已使用 bTool 连接器件并尝试发送一些 HCI 命令。 但不幸的是、命令未响应成功状态。 因此、我们 从 TI 支持团队那里了解到、CC26x2平台不支持某些 HCI 通信。
由于我们不熟悉 BLE 认证和 TI 平台、因此请帮助我们明确遵循什么程序或用户指南。 比如我们如何更改 BLE 1M、2M 模式、并执行它以获得 FCC 认证。
请为这个做些必要的事