主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LP-XDS110ET、
我正在使用 cc2340r5 launchpad
当我尝试调试时、它会抛出错误、
连接到目标时出错:
(错误-615 @ 0x0)
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
TCLK 设置才能重试。
在 Uniflash 中、更改 tclk 设置很容易、但我不能在 Code Composer Studio 中的此处进行更改
等待回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 cc2340r5 launchpad
当我尝试调试时、它会抛出错误、
连接到目标时出错:
(错误-615 @ 0x0)
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
TCLK 设置才能重试。
在 Uniflash 中、更改 tclk 设置很容易、但我不能在 Code Composer Studio 中的此处进行更改
等待回复
您好、Robin、
用 Target Configuration Editor 打开 targetConfigs/CC2340R5.ccxml、然后导航到"Advanced"选项卡-> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe -> JTAG TCLK Frequency (MHz)-> Fixed with user 指定的值、并在添加的下拉框内确定新的频率。
您是否正在使用 LP-XDS110ET? 确保使用的 USB C 3.X 电缆较短且可靠。
此致、
瑞安
Ryan、这是上述线程的延续、
以下是测试连接的日志
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\DHLUVA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"DEC 6 2023"。
库构建时间为"17:33:10"。
库包版本是'12.6.0.00029'。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试复位控制器以进入 SWD 模式。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
此仿真器不会创建复位日志文件。
-------- [执行 SWD 模式完整性测试------------------------------------------------------------------
该测试将读取 IDCODE 寄存器1次。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-615'(0xffffffd99)。
标题为"SC_ERR_SWD_Protocol"。
解释如下:
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
TCLK 设置才能重试。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
您好 Shivam:
感谢您提供更多信息。 您是否曾成功将 LP-XDS110ET 与 LP-EM-CC2340R5配合使用? 您可以使用多个器件进行测试吗? 这些是全新的硬件板吗? 您是否尝试过使用其他计算机来比较结果? 您是否能够与 Uniflash 或 Smart RF Studio 8对接? 确认您正在使用 PG2.0器件、并考虑这些 相关 E2E 主题中提到的恢复过程。
此致、
瑞安