This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:cc2340r5

Guru**** 1793660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1316942/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHLP-XDS110ET

我正在使用 cc2340r5 launchpad
当我尝试调试时、它会抛出错误、
连接到目标时出错:
(错误-615 @ 0x0)
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
TCLK 设置才能重试。
在 Uniflash 中、更改 tclk 设置很容易、但我不能在 Code Composer Studio 中的此处进行更改
等待回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    用 Target Configuration Editor 打开 targetConfigs/CC2340R5.ccxml、然后导航到"Advanced"选项卡-> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe -> JTAG TCLK Frequency (MHz)-> Fixed with user 指定的值、并在添加的下拉框内确定新的频率。

      

    您是否正在使用 LP-XDS110ET?  确保使用的 USB C 3.X 电缆较短且可靠。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已经更改了此配置、但仍然无法刷写和调试。

    是的、我们使用的是  LP-XDS110ET。

    此致、

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、这是上述线程的延续、

    以下是测试连接的日志

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\DHLUVA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"DEC 6 2023"。
    库构建时间为"17:33:10"。
    库包版本是'12.6.0.00029'。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试复位控制器以进入 SWD 模式。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    此仿真器不会创建复位日志文件。

    -------- [执行 SWD 模式完整性测试------------------------------------------------------------------

    该测试将读取 IDCODE 寄存器1次。


    -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-615'(0xffffffd99)。
    标题为"SC_ERR_SWD_Protocol"。

    解释如下:
    目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
    到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
    TCLK 设置才能重试。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivam:

    感谢您提供更多信息。  您是否曾成功将  LP-XDS110ET 与 LP-EM-CC2340R5配合使用?  您可以使用多个器件进行测试吗?  这些是全新的硬件板吗?   您是否尝试过使用其他计算机来比较结果?   您是否能够与 Uniflash 或 Smart RF Studio 8对接? 确认您正在使用 PG2.0器件、并考虑这些 相关 E2E 主题中提到的恢复过程

    此致、
    瑞安