Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, DRV8835
主题中讨论的其他器件: DRV8835
大家好!
我有自己的 PBC:
- CC2651P3 (1.8V 至3.8V 主芯片电源)
- DRV8835 (VCC = 2V 至7V、VM = 0V 至11V)
-步进电机 (2.2V 到3.4V ) ,在~3V 的情况下效果最好,每相约需要0.64A (我每步执行两个相位,所以最大值为1.28A)
目前我用两节 AA 电池给它通电、但是在放电的时候、它不足以给电机供电。 它当然仍能正常工作、但没有足够的扭矩。
我之前看过有关升压转换器与降压转换器的文章、正在从 TI 库存中查找最受欢迎的产品、但我仍然不知道什么是最佳选择。
就升压转换器而言、我不确定我是否有足够的电流钳位器、两节带升压的电池的电流消耗为1.28A。 这对我来说是最简单的选择,因为我只需要把它添加到方案预算委员会的设计中。
但 也许最好的方法是增加第三块电池、我不喜欢它、因为重新设计了、但3xAA 会给我提供低至3.3V 的电压 、因此电机应该能正常工作、直到电池汁液结束。 我必须添加一个降压转换器、因此也改变了 PCB、但它看起来对我来说是"更合适的选择"。
您能建议我通过某种方法来解决它吗?
感谢您的观看!