This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:使用电池为 MCU 和需要稳定~3V 电压的电机供电的最佳方式

Guru**** 2384970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1301221/cc2651p3-the-best-way-to-power-an-mcu-and-a-motor-that-requires-stable-3v-using-cell-batteries

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件: DRV8835

大家好!

我有自己的 PBC:

- CC2651P3 (1.8V 至3.8V 主芯片电源)
- DRV8835 (VCC = 2V 至7V、VM = 0V 至11V)
-步进电机 (2.2V 到3.4V ) ,在~3V 的情况下效果最好,每相约需要0.64A (我每步执行两个相位,所以最大值为1.28A)

目前我用两节 AA 电池给它通电、但是在放电的时候、它不足以给电机供电。 它当然仍能正常工作、但没有足够的扭矩。
我之前看过有关升压转换器与降压转换器的文章、正在从 TI 库存中查找最受欢迎的产品、但我仍然不知道什么是最佳选择。

就升压转换器而言、我不确定我是否有足够的电流钳位器、两节带升压的电池的电流消耗为1.28A。 这对我来说是最简单的选择,因为我只需要把它添加到方案预算委员会的设计中。

但 也许最好的方法是增加第三块电池、我不喜欢它、因为重新设计了、但3xAA 会给我提供低至3.3V 的电压 、因此电机应该能正常工作、直到电池汁液结束。 我必须添加一个降压转换器、因此也改变了 PCB、但它看起来对我来说是"更合适的选择"。

您能建议我通过某种方法来解决它吗?
感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以考虑使用 TPS628302A 降压转换器将3×AA 电池降至电机和  CC2651P3所需的电压。

    此致、

    瓦伦