请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 您好!
是否可以 为 CC2652同时使用专有射频(2.4GHz QFDA)+ BLE。
我不需要同时工作。 我只是想让它切换到 专有 RF/BLE 模式中的任何一种。
你有什么想法吗? 任何建议?
我是否应该使用 DMM?
我是否可以关闭 BLE 连接和广播、然后打开专有的 RF TX/RX?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chapman:
我不确定您指的 QFDA PHY 是否受 CC2652R7支持。 您可以检查 数据表 和 Smart RF Studio 7 进行确认。 否则、可以使用专有射频+ BLE DMM 解决方案、但需要进行一些更改。 您可以参考 DMM 集成 SimpleLink Academy 实验室 并使用 CC2652R7 2.4GHz prop_RF 示例 、而不是 SLA 中引用的低于1GHz 等效示例。 我不建议手动在 BLE 和 prop 射频无线电之间切换、而是请使用 DMM 解决方案来处理此转换。
此致、
瑞安