This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Proprietarty RF (2.4GHz)+ BLE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1297063/cc2652r7-proprietarty-rf-2-4ghz-ble

器件型号:CC2652R7

您好!  

是否可以 为 CC2652同时使用专有射频(2.4GHz QFDA)+ BLE。  

我不需要同时工作。 我只是想让它切换到  专有 RF/BLE 模式中的任何一种。  

你有什么想法吗? 任何建议?

我是否应该使用 DMM?  

我是否可以关闭 BLE 连接和广播、然后打开专有的 RF TX/RX?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chapman:

    我不确定您指的 QFDA PHY 是否受 CC2652R7支持。  您可以检查 数据表 Smart RF Studio 7 进行确认。  否则、可以使用专有射频+ BLE DMM 解决方案、但需要进行一些更改。  您可以参考 DMM 集成 SimpleLink Academy 实验室 并使用 CC2652R7 2.4GHz prop_RF 示例 、而不是 SLA 中引用的低于1GHz 等效示例。  我不建议手动在 BLE 和 prop 射频无线电之间切换、而是请使用 DMM 解决方案来处理此转换。

    此致、
    瑞安