This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:蓝牙论坛

Guru**** 2966060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1288752/launchxl-cc2650-bluetooth-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650、 SysConfig

您好!

我使用 CC2650对发送器和接收器进行编程。

我想实时睡眠程序以匹配时序、而不使用时间戳。

我该怎么办?

现在、我使用了"Clock"、但我不想更改时钟参数。

请帮我。

Tatsuki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuki,

    感谢您的联系。

    请帮助我回答以下问题:

    1. 您能否指定您使用的 SDK?
    2. 我希望更好地了解您的要求。 是否要通过 BLE 传输数据然后进入睡眠模式? 中断计时器不能正常工作吗?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

    感谢您的回复!

    1.我尝试使用"simplelink_calibration_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00"和"tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06"和"xdctools_3_32_00_06_core"进行编程。

    2、现在我的程序使用"Clock_build"运行。 我正在尝试制作一个类似 BLE 的程序、因此我想在另一个程序正在运行时休眠、但我不会终止"时钟"。 抱歉、我不知道如何实施中断计时器。 请告诉我。

    Tatsuki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiramatsu、

    我建议查看 此处的培训材料 并使用上提供的一个示例项目 \examples\RTOS 作为起始参考。

    关于计时器中断、您可以使用工程中的 SysConfig 文件配置计时器、并查看有关如何实现它的示例(请参阅以下图像)。

    但是、我仍然无法完全获得您尝试开发的产品。

    我的理解是您尝试在两个器件之间实现 BLE 通信、其中一个器件配置为外设、另一个器件配置为中央设备。 因此、您需要在特定时间段(由计时器设置)后启动通信、同时将两个器件置于睡眠状态、而无需与安全能源进行无线通信。 或者您是在 BLE 任务未在同一器件上执行时尝试启动另一个任务吗?

    请告诉我、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

    感谢您的回复!

    我想实现与 BLE 类似的干扰波酱通信数据包、这样我就可以更改程序并实现其他功能。

    我想让一个进行睡眠、以便使时序与另一个进行匹配。

    我的程序将每个30ms 被"Clock_build"分频。 和"EasyLink_Receive"或"EasyLink_Transmit"每30ms 运行一次。

    因此当触发某个东西时、我想暂停包括"EasyLink"和"RF"在内的程序、并在特定时间后从同一点恢复该程序。

    此致、

    Tatsuki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuki,

    了解。 感谢您提供的信息。

    是否使用一个示例作为主参考、以使用 EasyLink_Receive 和 EasyLink_Transmit、其中包括用于处理这些任务的 RTOS 任务?

    Br、

    大卫。