Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:CC2650、 SysConfig
您好!
我使用 CC2650对发送器和接收器进行编程。
我想实时睡眠程序以匹配时序、而不使用时间戳。
我该怎么办?
现在、我使用了"Clock"、但我不想更改时钟参数。
请帮我。
Tatsuki.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSCONFIG
您好!
我使用 CC2650对发送器和接收器进行编程。
我想实时睡眠程序以匹配时序、而不使用时间戳。
我该怎么办?
现在、我使用了"Clock"、但我不想更改时钟参数。
请帮我。
Tatsuki.
您好、David。
感谢您的回复!
1.我尝试使用"simplelink_calibration_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00"和"tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06"和"xdctools_3_32_00_06_core"进行编程。
2、现在我的程序使用"Clock_build"运行。 我正在尝试制作一个类似 BLE 的程序、因此我想在另一个程序正在运行时休眠、但我不会终止"时钟"。 抱歉、我不知道如何实施中断计时器。 请告诉我。
Tatsuki.
您好 Hiramatsu、
我建议查看 此处的培训材料 并使用上提供的一个示例项目 \examples\RTOS 作为起始参考。
关于计时器中断、您可以使用工程中的 SysConfig 文件配置计时器、并查看有关如何实现它的示例(请参阅以下图像)。

但是、我仍然无法完全获得您尝试开发的产品。
我的理解是您尝试在两个器件之间实现 BLE 通信、其中一个器件配置为外设、另一个器件配置为中央设备。 因此、您需要在特定时间段(由计时器设置)后启动通信、同时将两个器件置于睡眠状态、而无需与安全能源进行无线通信。 或者您是在 BLE 任务未在同一器件上执行时尝试启动另一个任务吗?
请告诉我、
大卫。
您好、David。
感谢您的回复!
我想实现与 BLE 类似的干扰波酱通信数据包、这样我就可以更改程序并实现其他功能。
我想让一个进行睡眠、以便使时序与另一个进行匹配。
我的程序将每个30ms 被"Clock_build"分频。 和"EasyLink_Receive"或"EasyLink_Transmit"每30ms 运行一次。
因此当触发某个东西时、我想暂停包括"EasyLink"和"RF"在内的程序、并在特定时间后从同一点恢复该程序。
此致、
Tatsuki.