This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:使用 host_test 示例时无法在 BTool 上正确执行 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 测试项

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1283230/cc2674r10-hci_le_enhancedreceivertest-test-items-cannot-be-executed-properly-on-btool-using-the-host_test-example

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

大家好、  

我们正在测试2674R10模块的性能、但在测试过程中存在一些问题、我们希望得到您的帮助。

我使用了 CC2674R10来构建电路板、并从 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\ble5stack\host_test 已修改的 host_test_LP_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang。  

以下是 syscfg 中的配置:

我使用 LitePoint 工具发送蓝牙数据包。 以下是 LitePoint 中的参数设置:

然后使用 BTool 工具控制2674R10以进行接收器测试。  选择 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 测试项时、将显示以下信息:

我无法 确认这些是否正常。

此致、

乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您的联系。

    我可以首先提出一些问题、帮助我更好地理解请求吗?

    1. 您提到已执行 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 命令、但前面的屏幕截图首先显示了 GAP_DeviceInit 命令。
    2. 您能否从头开始共享您正在执行的命令序列?
    3. 最后、您尝试运行哪种类型的测试?

    对于测试、我建议查看以下应用手册、这些手册可能对您的案例有一些有趣的见解: 如何使用蓝牙产品进行射频无线电测试

    例如、如果您要执行 PER 测试、可将"host_test"项目从 SDK 的 BLE5stack 目录刷写到两个器件(TX 和 RX)中。
    之前的应用手册(第9-12页)描述了获得每次计算所需数据可以遵循的步骤和命令。

    如果您要测量 RSSI、请按照与 PER 进程相同的步骤操作、但在 TX 器件触发传输(带有 HCI_LE_TransmitterTest)后执行"HCI_ReadRSSI"命令。 这必须在发出"HCI_LE_TestEnd"命令之前完成、也必须在 RX 器件上完成。 可以通过查看十六进制值对 RSSI 进行解码。 考虑符号幅度表示中的值。 例如、0xD7 (1/1010111)为-87dBm。

    但这一切都取决于您要执行的测试类型。 我刚才指出其中的两个。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。  

    我 正在尝试运行低功耗蓝牙接收器灵敏度测试。 我运行"我们重新测试"、它 似乎没有如前面所示出现。  

    在 LitePoint 中、将 功率级别设置 为-65dBm、速率设置为125kbps、并发送了 1500个数据包。  当我在 BTool 中查看 TEST_END 时、发现只有少量数据包被接收、数据包丢失率为82%。

    该测试结果与数据表中的数据大不相同。  您能告诉我导致这种情况的原因是什么吗?

    此致、

    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    请您确认以下内容吗?

    1. 在 BTool 中、RX 通道设置为19 (2444 MHz)、对于 LP (TX 侧)? 因为它最初配置为通道17 (前一张图片)。
    2. 您在 BTool 上遵循的步骤顺序为:
      1. HCI_LE_EnhancedReceiverTest -配置
      2. HCI_LE_TestEnd–结束和读取结果。

    此致、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在我把信道更改为17后、接收灵敏度似乎更差。

     在 BTool 上、我要执行的步骤顺序为:

    1. HCI_LE_EnhancedReceiverTest -配置
    2. HCI_LE_TestEnd–结束和读取结果。

    此致、

    Joey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您认为是否可以使用 host_test 项目测试相同的设置以通过 BTool 传输数据包、而不使用 LitePoint 只是为了确保这不是那一侧的问题?

    您需要将 host_test 项目刷写到另一个器件中、然后我建议查看"3.6不同 PHY 速率的注意事项"部分( 如何使用蓝牙产品执行 RF 无线电测试)以了解要对 Tx 执行哪些命令。 您也可以使用 Ext_Set BTool 设置 Tx 功率。

    关于您的物理设置、器件之间的距离有多远? 两者之间是否存在任何障碍?

    此致、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在 CC1354P10的同一 SDK 中使用 HostTest 示例闪存、并根据相同的步骤进行测试。 RX 灵敏度的测试结果与上述数据表中的相同。  但是、将示例下载到2674R10时、RX 灵敏度测试结果与上述数据表不一致。

    此致、

    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您是否对2674R10使用了定制板? 物理设置是什么?

    此致、

    大卫。