您好、TI 团队、
我们正计划使用芯片(SMD)天线代替 PCB 天线作为天线阵列,请提出相应的指导原则。
此致
M·特里巴迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我们正计划使用芯片(SMD)天线代替 PCB 天线作为天线阵列,请提出相应的指导原则。
此致
M·特里巴迪
您好、Munesh:
我假设这是用于 AoA 测试。 可以将芯片天线用作阵列、但我们不建议使用、因为 PCB 天线已针对此测试进行了优化和校准。
但是、如果您的团队更喜欢以下芯片天线、则需要注意以下事项:
1.请确保工作频率为2402 - 2480ghz。
2.确保它们是定向天线而不是全向天线。
3、我们没有通过芯片天线验证工艺,所以我们不能提供支持。
4、使用芯片天线时需要进行优化、比如调谐匹配的网络。
5.需要对天线方向图进行表征。
6.需要对新天线进行 Re 校准。
此致、
Bun
您好、Munesh:
请参阅我们有关天线的应用手册第22页:
此外、我需要与我的团队联系、看看他们是否了解有关芯片天线验证的任何资源。但流程 遵循以下步骤:
1.测量天线辐射方向图并使用此数据基于接收信号的相位和增益计算 AoA
a:请注意、如果芯片天线不是定向的、则辐射方向图将是均匀的(球形)、因此无论到达角如何、增益都是均匀的、这使得很难使用增益来计算角度。 而定向天线具有更类似于波束的波束方向图且不均匀、因此允许使用增益计算角度、从而可以实现更准确的测量。
2.校准天线系数=[自由空间路径损耗]+[天线增益]
答:我们通常使用3米作为 TX 和 RX 天线之间的距离。
此致、
Bun
嗨、包子
首先、我们没有足够的空间在电路板中放置偶极天线、因此我们必须使用用于 AOA 的芯片天线。
1.好的,我们将采用工作频率2402-2480Mhz 的芯片天线
2.据我所知,这取决于天线放置(水平或垂直)的方向或全向。 如果专用的定向天线配备芯片天线、请告知我。
3.如果你家伙没有验证芯片天线,那么我应该帮助谁? 。 我们必须使用芯片进行设计、否则我们必须将 TI SOC 从我们的设计中删除。 让我知道我应该如何继续。
4.可由芯片天线厂商进行调节。
5.我们将测试并检查天线方向图
6.我们会去做
7.如果我更换芯片天线的 PCB 天线,那么我必须遵循什么准则。 融入环路或借助您的团队来指导我们在该设计中放置芯片天线。
关于这个话题、我们已经讨论了很多。 请在您的团队中循环工作、并与我们联系、以便尽快解决问题。
此致
M·特里巴迪
CC26XX 系列不是汽车级产品、因此我们不能继续使用。 但我们准备了 CC2642和52、用于 AOA 验证。
假设我们有一个移动设备和一个按键 FOB (Tx)、并且它们都与应用配合使用。 车辆中有一个接收器(Rx)、我们需要通过移动设备检查车辆位置(仅位于 Rx 侧的单个 PCB/芯片天线位置、NP 天线阵列)。
那么、我们是否可以执行三部分(角度计算)、因为我们总共有3个 BLE 器件并创建网状网络。
"是不是?
此致
M·特里巴迪