This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5 BQB 文档-符合 RFPHY 标准的项目

Guru**** 2588365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1278166/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5-bqb-document---rfphy-qualified-items

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

您好!

根据文章 SWRA601J - 2019年4月–2023年5月修订您能否详细说明哪些项目完全通过了 基于 DUT LP-EM-CC2340R5的蓝牙 SIG TCRL 2022-2 RFPHY 资质认证测试?

已知在 TCRL 2022-2 RFPHY 中总共有76个测试项目。

 

谢谢

客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系。  
    有关支持的特性和测试列表的详细信息、请访问蓝牙 SIG 网站(LaunchStudio)、并参考了相关 QDID 的 IC。  
    如果您需要更多详细信息、请在此处告诉我。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    由于未知某些原因、无法查看您在 SIG 声明中提到的测试列表。 这里、简化问题、想知道芯片 CC2340R5是否支持 SIG 定义的"可调制指数"?

    原因是其重要的性能项目、您能否检查所有详细信息并明确确认您的答案?

    (作为参考、测试项#来自  RFPHY/RCV/RCD-14-C 至 RFPHY/RCV/RM-37-C 、以及从 RFPHY/RCV/RM-32-C 至 BV BV -37-C、以及 RFPHY/TRM/TRM-09-C 和 BV BV / BV BV - 11-C。  LP-EM-CC2340R5是否通过20个或部分认证? 是或否。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前面所述、您可以查看 QDID 的 ICS 详细信息。 例如、对于适用于 CC2340Rx 的射频 PHY QDID 196592、您可以在此处找到 ICS 详细信息: https://launchstudio.bluetooth.com/ICSDetails/196592。我想、尽管我想为您提供很多帮助、但我认为直接参考 ICS 详细信息将对您更有用。  

    当谈到"可调制指数"时、"稳定调制指数-发送器"和"稳定调制指数-接收器"都不符合 RF PHY QDID 196592中的要求、因为这两个元素是可选的。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。

    了解您的应用工程师在向第三个实验室提交 BQB 申请表时未应用"可调制指数"项目、该实验室根据应用进行了测试。 只要不适用、实验室就不适用、这是 合理的。 因此 QID 196592未记录"可调制指数"、因为合格是可以理解的。

    但是、从逻辑上讲、"id not request the test"(不请求测试)不等于"test failure"(测试失败)、或者说"no record "(无记录)不等于"test failure"(测试失败)。 换句话说、我认为应用工程师没有申请、因为他知道 IC 无法通过、除非您确认。

    我们的客户向第三个实验室提出了 BQB 测试申请、要求其达到稳定调制指数、该实验室 原谅 TI QID 报告未记录此类项目、最终得出结论:CC2340R5不能通过测试、判断它一定要失败一次。 结果拒绝为我们的客户进行~20项目测试。   

    您能支持我们解决问题吗?帮助:  

    1.您同意以上实验室关于 CC2340R5的结论吗?

    2.怎样做才能说服实验室我们客户的样品可以测试到稳定的调制指数?   

    2. CC2340R5是否支持稳定的调制指数?

    3.是否可能、TI 团队能否支持 LP-EM-CC2340R5返回实验室检查稳定的调制指数、并记录完成的结果? 无论是可选的通过还是失败。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该回答的第一个问题是您是否需要在最终产品中支持稳定的调制指数。 到目前为止、我尚未接触到具有此类要求的用例、因此我会对其原理感到好奇。

    1、由于功能不符合要求,不能评论是否通过测试。

    2.对我来说,除非您有一些实际的理由需要 稳定的调制指数,否则您应该从 ICS 中排除此功能。

    3.我无法评论,因为我没有此功能的测试结果

    此致、