Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、、 SysConfig
大家好、哪些引脚用于通过 LP-XDS110ET 对 CC2340R5RGE (4x4)进行编程? 请确保连接正确无误。 我不确定我的4x4软件包是否已编程、即使我没有加载错误("数据流"迁移示例)。 我没有看到来自该 BLE 模块的任何信号。 任何想法
这是我的联系!

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、哪些引脚用于通过 LP-XDS110ET 对 CC2340R5RGE (4x4)进行编程? 请确保连接正确无误。 我不确定我的4x4软件包是否已编程、即使我没有加载错误("数据流"迁移示例)。 我没有看到来自该 BLE 模块的任何信号。 任何想法
这是我的联系!

谢谢!
您好!
这些连接与 CC2340R5器件 RGE 封装的引脚排列相匹配。

当您说没有看到任何 BLE 信号发出时、您是否使用蓝牙监听器对其进行了验证、或者您只是无法连接/与另一个节点配对?
不过有一个细节:我发现您没有安装 LFOSC 32 kHz XTAL。 在这种情况下、请检查工程 SysConfig 文件中的器件配置、将其设置为使用内部 LFOSC。 还有一种可能性是数据流示例可能要求安装此晶体、但我将与其他同事协商、看看这是否确实是此特定项目的要求。
希望这对您有所帮助。
拉斐尔
您好!
感谢您的回复。 由于您拥有 SpecAn、为了验证您的电路板(以及其他电路)的射频路径、您是否还可以使用 SmartRF Studio 输出 CW 甚至调制信号?
https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-8/1.0.0
此致、
拉斐尔
您好!
是的、LF RCOSC 是内部低频振荡器配置。
SmartRF Studio 会指示器件的操作可能有一些不正确的地方。 为了隔离该问题、您是否可以尝试将其与 Launchpad 配合使用? 此外、使用 CCS、您可以将一些代码加载到定制板上、并验证是否可以单步执行、查看存储器等? 这可能会揭示器件是以某种方式处于不良还是不稳定状态。
此外、您是否可以禁用 HFXT 电容器阵列调优并查看情况是否有所改善?
回答您的最后一个问题、该器件至少需要存在 HFOSC。
此致、
拉斐尔