This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1257676/cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、、 SysConfig

大家好、哪些引脚用于通过 LP-XDS110ET 对 CC2340R5RGE (4x4)进行编程? 请确保连接正确无误。 我不确定我的4x4软件包是否已编程、即使我没有加载错误("数据流"迁移示例)。 我没有看到来自该 BLE 模块的任何信号。 任何想法  

这是我的联系!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些连接与 CC2340R5器件 RGE 封装的引脚排列相匹配。

    当您说没有看到任何 BLE 信号发出时、您是否使用蓝牙监听器对其进行了验证、或者您只是无法连接/与另一个节点配对?

    不过有一个细节:我发现您没有安装 LFOSC 32 kHz XTAL。 在这种情况下、请检查工程 SysConfig 文件中的器件配置、将其设置为使用内部 LFOSC。 还有一种可能性是数据流示例可能要求安装此晶体、但我将与其他同事协商、看看这是否确实是此特定项目的要求。  

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 LFOSC 的建议,我会检查!! 在回答您的问题时、我使用频谱分析仪 、可以看到来自 LaunchPad 的信号、而不是来自我的4x4封装项目。 我将在检查 LFOSC 后告诉您。

    谢谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 由于您拥有 SpecAn、为了验证您的电路板(以及其他电路)的射频路径、您是否还可以使用 SmartRF Studio 输出 CW 甚至调制信号?

    https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-8/1.0.0

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确认我是否正确修改了器件配置? 在从 Data Stream 样本中选择 LF XOSC 之前、现在它为 RCOSC。 我编译并加载了程序、但仍然看不到信号输出。  

    我确实运行了 Smart RF Studio、下面显示了测试后出现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如果我没有选择任何外部晶体振荡器、内部晶体振荡器就可以、或者需要至少使用一个 Xosc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LF RCOSC 是内部低频振荡器配置。

    SmartRF Studio 会指示器件的操作可能有一些不正确的地方。 为了隔离该问题、您是否可以尝试将其与 Launchpad 配合使用? 此外、使用 CCS、您可以将一些代码加载到定制板上、并验证是否可以单步执行、查看存储器等? 这可能会揭示器件是以某种方式处于不良还是不稳定状态。

    此外、您是否可以禁用 HFXT 电容器阵列调优并查看情况是否有所改善?

    回答您的最后一个问题、该器件至少需要存在 HFOSC。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个回复是为我做的!!! 48MHz 丢失、现在它正在工作。 我在数据表的第48页看到了该信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!!!