This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652 HCI 命令要求

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254344/cc2652r7-cc2652-hci-command-requirement

器件型号:CC2652R7

您好、TI 团队、

我们的 DUT 使用您公司的 CC2652芯片、如何使用 BTool 设置 DUT 通道的 TRX 模式?

是否有 任何手册或经验可供分享?  请分享您的信息、非常感谢。

此致、

清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  ChingShiuan:

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的查询、并尽快回复您。 与此同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    SDK 版本为"v1.43.03 (BLE5)"。

    此致、

    清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChingShiuan:

    您可以使用 SDK 中包含的 host_test 项目。  

     查看我们的手册以了解其工作原理。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据您提供的链接、我在 BTool 中没有看到"高级命令"的相关信息。 如果需要设置有效负载、通道、GPRS 等。 在 BTool 中的什么位置可以设置?

    请分享您的建议。

    此致、

    清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChingShiuan:

    可以 在此处找到所有支持的命令。  

    HCL_LE_TransmitterTestCmd () 可能是您的起点。在这里,您将使用预定义的通道、数据长度和有效负载启动直接测试模式。

    您将在标记为蓝色的部分中找到该命令。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持。  

    在您提供的网站链接中、没有关于"HCI_LE_SetPhy"、"HCI_LE_ReadPhy"和"HCI_LE_SetDefaultPhy"的信息。 因为 我们要使 DUT 在1M 和2M 之间切换、所以我们应该如何在设置中修改它(BTool 接口如下图所示)? 只需在设置中的1M/2M"启用"和"禁用"之间切换? 或 其他项目中的设置也需要修改。

    请分享您的建议。

    此致、
    清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡敬轩

    我意外地给你发了错误的指南。 对于您正在使用的芯片、请使用 此链接。

    对于 TX 测试、我建议您使用 HCI_LE_EnhancedTransmitter 测试、前提是您还可以设置 PHY。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    目前存在以下问题、

    1. 尝试使用建议的项目"HCI_LE_EnhancedTransmitter test"将 BLE txPhy 修改为2M、但消息窗口中会显示"Could not Convert All the following Message"错误。 什么原因可能导致此问题?
    2. 使用"HCI_LE_EnhancedTransmitter test"修改 BLE txPhy、使用前面提到的"HCI_LE_SetPhy"、"HCI_LE_ReadPhy"和"HCI_LE_SetDefaultPhy"之间是否有区别? 为什么建议使用"HCI_LE_EnhancedTransmitter 测试"

    此致、
    清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinshiuan:

    我不知道你想做什么。 但是、HCI_LE_Enhanced 发送器组合会将 PHY 设置为您所需的模式并以背靠背的方式发送消息、以便您能够在器件上执行测量。

    所面临的问题、

    您能否在配置命令之前尝试使用 HCI_LE_TestEnd 命令。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们在 CC2652上执行非信号测量、并且无法确认在1M 和2M 之间切换时切换是否成功。 在配置命令之前使用 HCI_LE_TestEnd 命令时、仍然显示相同的错误消息、如下所示。

    请分享您的建议,非常感谢。

    此致、
    清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChingShiuan:

    您能尝试从 TI.com 下载最新的 SDK 吗?

    您可以在以下位置找到 SDK: SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能尝试转到最新的

    Code Composer Studio 版本(12.4)

    最新的 SDK (7.1)

    以了解您的问题是否仍然出现在我们最新的软件上。

    此致、

    亚历克斯