This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:BLE OAD 步骤

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254409/lp-cc2652r7-ble-oad-steps

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2652R7

您好

我将按照本教程在 LP 上试用 BLE OAD - 设置 BLE OAD 环境—SimpleLink CC26x2 SDK BLE5-Stack 用户指南1.01.01.00文档

1) 1)对于目标设置、在第3点中、它告诉我们构建堆栈项目。 堆栈项目是什么?

2) 2)第4点用于指示我们刷写应用程序项目、第5点用于刷写 BIM 项目。 刷写 BIM 项目不会擦除应用项目?

将 BTool 连接到 host_test:

我按照指南中列出的所有步骤进行了操作。 但是、当我尝试在 BTool 上扫描时、出现了此错误、未发现任何器件。

同时、目标器件为我提供以下日志:

我做错了什么? 或者,我是否有机会指的是错误的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将尽快与您联系。 同时、您能否指定您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我正在使用  SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (7.10.01.24)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    我建议使用 CC13xx/CC26xx SLA 来实施 OAD。 我将 在此处链接 OAD 基础 SLA。  

    对于您的问题、.hex 文件将被刷写到一块板上。 您可以在此处将该板连接到 BTool。 之后、将.bin 文件刷写到另一个板上。 我为此使用了 uniflash。 上面提供的 SLA 遵循相同的流程、因此结账可能对您有利。 请告诉我这是否适合您。  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac

    感谢您提供的信息。 我将尝试它、让您知道它的运行情况。

    此致

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Isaac

    我正在尝试上述步骤。

    但是、当我尝试扫描时、我在 BTool 中遇到相同的错误、

    如何解决此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题得到解决。 我正在使用从在线下载的工具。 而是使用与 SDK 捆绑的工具来解决该问题。

    我能够通过 BLE 刷写新映像。

    现在、您能否指导我如何将 BLE OAD 添加到任何现有的项目? 此外、是否可以通过应用发送 OAD 块? 是否有您可以为其指明的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    要在任何项目中实施 BLE OAD、应遵循 BLE Enhanced OAD Advanced 的说明。 本 SimpleLink Academy 将引导您完成在任何项目上实施 BLE OAD 的过程。  

    此外、可以通过应用发送 OAD 块。 您可以使用 SimpleLink Connect 应用程序来执行该操作。 该应用程序支持 iOS 和 Android 版本。  

    有关 OAD 的更多信息、请参阅 BLE5-Stack 用户指南中的 OAD 一章。   

    谢谢。

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 x CC26x2 LaunchPad 需要使用简单外设片外 OAD 示例程序进行编程。 您还需要对 BIM 片外编程。 您做过这个吗?

    1 x CC26x2 LaunchPad 需要使用 host_test_app.hex 进行编程、可以在\\examples\rtos\LP_CC2652R7\ble5stack\hexfiles 找到。 您做过这个吗?

    对于需要选择 Run_BTool.bat 的 btool、

    -克尔