大家好!
我的问题是:
我的一些 BLE 模块正在使1.2mA 在工作模式下转换为1.5mA 电流。
我的一些 BLE 模块在有源模式下将1.0mA 转换为1.2mA 电流。(为什么 MCU 消耗更少或更高的电流)
可能的情况是什么。
我已经检查了所有硬件相关的东西.
有人能这样建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢您的回复。
我们使用的是具有 CC2340R5的定制 BLE 板。 仅连接3V3电源、48MHz 晶体和 射频部分。
下载固件后,我只是检查当前消耗的板. 它在某些板中发布为1.2到1.5 mA,而在某些板中,则围绕1.0mA 发布到1.2mA。
该电路由3.3V 直流供电、通过10U 和4个100nF 电容器去耦。
我们想知道为什么所有开发板的电流消耗不同。 从硬件的角度来看、我检查了所有可能的方式、如 com 的值。 进行焊接等。
此致
阿米特