This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE 模块电流消耗问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356829/cc2340r5-ble-module-current-consumption-issue

器件型号:CC2340R5

大家好!

我的问题是:

我的一些 BLE 模块正在使1.2mA 在工作模式下转换为1.5mA 电流。

我的一些 BLE 模块在有源模式下将1.0mA 转换为1.2mA 电流。(为什么 MCU 消耗更少或更高的电流)

可能的情况是什么。

我已经检查了所有硬件相关的东西.

有人能这样建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的联系。

    请通过以下问题帮助我更好地理解您的案例:

    1. 您正在使用哪个 SDK 版本和项目? 它是像 basic_ble 一样的 SDK 开箱即用示例吗?
    2. 如果这不是开箱即用的示例、那么您的项目在做什么?它使用哪些外设?
    3. 您使用的是 TI 的评估板 launchpad 还是定制的电路板?

    如果您使用的是与 basic_ble 类似的项目、我建议查看《用户指南》中的"优化低功耗蓝牙功耗"一章。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我们使用的是具有 CC2340R5的定制 BLE 板。 仅连接3V3电源、48MHz 晶体和 射频部分。

    下载固件后,我只是检查当前消耗的板. 它在某些板中发布为1.2到1.5 mA,而在某些板中,则围绕1.0mA 发布到1.2mA。

    该电路由3.3V 直流供电、通过10U 和4个100nF 电容器去耦。

    我们想知道为什么所有开发板的电流消耗不同。 从硬件的角度来看、我检查了所有可能的方式、如 com 的值。 进行焊接等。

    此致

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我将请您联系硬件专家以进一步评估您的案例。

    我想问一下您正在运行哪种类型的操作、您的预期电流消耗是多少? 您是否有 TI Launchpad 来测试固件并将其用作参考?

    Br、

    大卫。