This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:测量待机和放大器;空闲模式下的电流消耗

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356967/lp-em-cc2340r5-measure-current-consumption-in-standby-idle-modes

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC2340R5

我曾尝试测量不同断电模式下的流耗。 使用 GPIOSHUTDOWN Im 可以将器件置于关断模式。 同样、我的目标是将器件转换为待机模式和空闲模式、以 测试功耗。 您能帮我解决这个问题吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Navami GS,

    我希望你们做得好。 首先、您是否已在使用 EnergyTrace? EnergyTrace 是 CCS 随附的工具、使您可以轻松测量器件消耗的功率/电流、并提供方便的图形。  

    对于待机/空闲模式、这是由 RTOS (FreeRTOS)控制的、它会将器件自动置于最佳功耗模式(考虑到正在运行哪些外设);您通常可以使用 SLEEP/ClockP_SLEEP 命令对此进行测试。  

    下面是一个与您的问题非常类似的主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1337334/。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    您是否已在使用 EnergyTrace? 不可以、因为正如我在文档中看到的、提到对于 CC2340R5、我们无法使用它。

    要对此进行测试、您可以使用 SLEEP/ClockP_SLEEP 命令-为此、请告诉我这些命令是什么、或请举例说明这些命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Navami GS,

    您可以将 EnergyTrace 与 CC2340R5器件结合使用、在快速测试关断时、读数为~0uA、而睡眠读数为~0.7uA (下图为睡眠模式)。  

    若要快速测试这个打开的 CCS、请导入 empty 示例项目或 gpioshutdown 项目、并运行 EnergyTrace。

    -gpioshutdown 显示在按下按钮后,器件将关闭并达到最低(关闭)功率状态。  

    -EMPTY 项目将切换 LED、只需移除 LED 的跳线或从 SLEEP (1)增加 SLEEP (1000)以显示器件达到待机电流。   

    你通常可以调用 sleep (...);just fine 以及 ClockP_sleep、尝试上面我推荐的示例项目、看看你得到了什么结果!  

    同时请记住、要进入 ENegyTrace、您首先需要编译然后刷写项目、然后就可以使用 EnergyTrace。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我试过这个,我再做一次。

    这里有一个疑问-处于睡眠 模式和待机模式的器件是否相同?

    在上面提到的 EMPTY 或 gpioshutdown 项目中、如何将器件置于空闲状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Navami GS,

    如果未修改、gpioshutdown 项目将使器件进入关断(关闭)状态。 如果要测试 STANDBY/IDLE、您需要修改 gpioshutdown 以在某个持续时间内保持睡眠状态、或使用 empty 示例项目。

    基本 gpioshutdown 示例项目演示关闭电源状态  

    基本空项目示例项目演示待机功耗状态(可能需要增加睡眠持续时间以使其更加明显)

      如有需要、请参考专有的 RF 快速入门指南(TI.com)以获得有关设置器件的更多帮助。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有任何项目可用于测试空闲功耗状态?

    很抱歉多次提出来。 我要求测量电路板在所有三种电源状态(关断、关断、空闲)下的功耗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    三种 电源模式由电源驱动程序处理,这意味着设备自动处于最佳电源状态(*尽管您可以通过调用电源关机轻松将设备设置为关机)。  空闲和待机可能不太明显; 您可以阅读数据表并弄清哪些外设可用于工作/空闲但不可用于待机、然后使用这些外设 、然后调用睡眠(在这种情况下、由于外设处于运行状态、器件应该处于空闲状态而不是待机状态)。 在这种情况下、您可以检查功耗、以查看器件是处于空闲还是待机状态。  

    -例如: LGPT 在设备运行和空闲功耗模式下可用。

    您之前发表过一篇文章并获得了半类似的结果: https://e2e.ti.com/f/1/t/1337334/

    谢谢。
    A·F