主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 CC2340R5
我曾尝试测量不同断电模式下的流耗。 使用 GPIOSHUTDOWN Im 可以将器件置于关断模式。 同样、我的目标是将器件转换为待机模式和空闲模式、以 测试功耗。 您能帮我解决这个问题吗?"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我曾尝试测量不同断电模式下的流耗。 使用 GPIOSHUTDOWN Im 可以将器件置于关断模式。 同样、我的目标是将器件转换为待机模式和空闲模式、以 测试功耗。 您能帮我解决这个问题吗?"
您好,Navami GS,
我希望你们做得好。 首先、您是否已在使用 EnergyTrace? EnergyTrace 是 CCS 随附的工具、使您可以轻松测量器件消耗的功率/电流、并提供方便的图形。
对于待机/空闲模式、这是由 RTOS (FreeRTOS)控制的、它会将器件自动置于最佳功耗模式(考虑到正在运行哪些外设);您通常可以使用 SLEEP/ClockP_SLEEP 命令对此进行测试。

下面是一个与您的问题非常类似的主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1337334/。
谢谢。
A·F
您好,Navami GS,
您可以将 EnergyTrace 与 CC2340R5器件结合使用、在快速测试关断时、读数为~0uA、而睡眠读数为~0.7uA (下图为睡眠模式)。

若要快速测试这个打开的 CCS、请导入 empty 示例项目或 gpioshutdown 项目、并运行 EnergyTrace。
-gpioshutdown 显示在按下按钮后,器件将关闭并达到最低(关闭)功率状态。
-EMPTY 项目将切换 LED、只需移除 LED 的跳线或从 SLEEP (1)增加 SLEEP (1000)以显示器件达到待机电流。
你通常可以调用 sleep (...);just fine 以及 ClockP_sleep、尝试上面我推荐的示例项目、看看你得到了什么结果!

同时请记住、要进入 ENegyTrace、您首先需要编译然后刷写项目、然后就可以使用 EnergyTrace。
谢谢。
A·F
您好,Navami GS,
如果未修改、gpioshutdown 项目将使器件进入关断(关闭)状态。 如果要测试 STANDBY/IDLE、您需要修改 gpioshutdown 以在某个持续时间内保持睡眠状态、或使用 empty 示例项目。
基本 gpioshutdown 示例项目演示关闭电源状态
基本空项目示例项目演示待机功耗状态(可能需要增加睡眠持续时间以使其更加明显)
如有需要、请参考专有的 RF 快速入门指南(TI.com)以获得有关设置器件的更多帮助。
谢谢。
A·F
您好、Navami、
三种 电源模式由电源驱动程序处理,这意味着设备自动处于最佳电源状态(*尽管您可以通过调用电源关机轻松将设备设置为关机)。 空闲和待机可能不太明显; 您可以阅读数据表并弄清哪些外设可用于工作/空闲但不可用于待机、然后使用这些外设 、然后调用睡眠(在这种情况下、由于外设处于运行状态、器件应该处于空闲状态而不是待机状态)。 在这种情况下、您可以检查功耗、以查看器件是处于空闲还是待机状态。
-例如: LGPT 在设备运行和空闲功耗模式下可用。
您之前发表过一篇文章并获得了半类似的结果: https://e2e.ti.com/f/1/t/1337334/
谢谢。
A·F