请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好!
我们正在使用 CC2340R5,我想知道如何启用高频振荡器, 48MHz ( HFOSC ).
到目前为止、我们将使用外部48MHz 振荡器、我想移除外部连接的振荡器。
谢谢。
曼朱纳特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.