This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:启用片上高频振荡器48MHz ( HFOSC )

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358147/cc2340r5-enabling-onchip-high-frequency-oscillator-48mhz-hfosc

器件型号:CC2340R5

您好!

  我们正在使用 CC2340R5,我想知道如何启用高频振荡器, 48MHz ( HFOSC ).

到目前为止、我们将使用外部48MHz 振荡器、我想移除外部连接的振荡器。

谢谢。

曼朱纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manjunath:

    这是不可能的、因为内部 RC 振荡器以外部晶体为基准、这意味着它不能单独使用。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、HFOSC 的用途是什么? 我觉得我们可以移除外部晶振(HFXT ),使用内部 HFOSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 C26xx 等其他器件、允许单独使用 RC 内部振荡器、但 CC23xx HFOSC 需要外部晶体来进行校准。 引导等某些功能需要 HFOSC、而无线电等其他操作需要外部晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bun Kuch 先生的解释。